DOCA0189FR–05

Montage des Contacteurs LC1G630-800 sur platine

Procédez comme suit pour monter les contacteurs LC1G630-800 sur la platine :
  1. Percez 4 trous dans la platine. Diamètre maximum du trou : 9 mm (0,35 in.).

  2. Insérez les deux vis courtes (A) en diagonale sur la platine. La distance entre le panneau et la surface plate de la tête de vis doit être comprise entre 16 et 24 mm 0,62 et 0,94 in.).

  3. Positionnez le contacteur sur la tête des vis courtes.

  4. Serrez les deux vis courtes (A) au couple approprié à l'aide d'un tournevis PH3.

  5. Insérez les deux vis longues (B) en diagonale dans le contacteur et serrez-les au couple approprié.

Contacteur

Nombre de pôles

G

J

Vis

LC1G630-800

3P

70 mm (2,75 in)

242 mm (9,52 in)

M8

4P

140 mm (5,50 in)

242 mm (9,52 in)

M8

NOTE: Les vis avec écrous et rondelles sont livrées avec les contacteurs .
NOTE: Le contacteur peut également être monté à l'aide de quatre vis longues au lieu de deux vis courtes et deux vis longues.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.