DOCA0189FR–05

Montage des contacteurs TeSys Giga sur platine

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Installez le contacteur de sorte que le dégagement minimum du métal mis à la terre soit conservé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le contacteur peut être monté :

  • soit sur une platine percée de trous simples, à l'aide des vis, rondelles et écrous fournis avec les contacteurs ;

  • soit sur une platine percée de trous filetés, à l'aide de vis adaptées.

NOTE: Il est recommandé d'utiliser une platine en acier d'une épaisseur minimale de 2 mm (0,08 po.).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?