DOCA0189FR–05

Application aux moteurs monophasés

Présentation

Les contacteurs TeSys Giga et les relais de surcharge TeSys Giga peuvent être utilisés pour commander et protéger les moteurs asynchrones monophasés.

Les relais de surcharge TeSys Giga protège les moteurs monophasés contre les surcharges thermiques. La protection contre les surcharges thermiques doit être définie en fonction de l'application, voir la section Protection contre les surcharges thermiques.

Pour éviter tout déclenchement intempestif, les protections contre les déséquilibres de phase (voir la section Protection contre les déséquilibres de phase) et contre les défauts de terre (voir Protection contre les défauts de terre) doivent être désactivées.

Schéma de câblage

Le moteur monophasé doit être raccordé comme indiqué dans les schémas de câblage ci-dessous.

Raccordement à un relais de surcharge et un contacteur assemblés

Raccordement à un relais de surcharge autonome

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?