DOCA0189FR–05

Avec module de signalisation d'usure à distance

Sur les contacteurs avancés avec module de signalisation d'usure à distance en option, l'indication de diagnostic d'usure doit être réinitialisée sur le module de signalisation d'usure à distance.

Après détection de l'usure, le bouton Reset du module de signalisation d'usure à distance est à droite.

Pour réinitialiser l'indication de diagnostic d'usure après le remplacement des modules de commutation, basculez le bouton Reset sur la gauche.

Après la réinitialisation et la mise sous tension sur A1-A2, le contacteur est en séquence de réinitialisation pendant 10 secondes : le voyant de diagnostic clignote et le contacteur reste ouvert. Il se ferme après les 10 secondes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?