DOCA0189FR–05

Protection contre les surcharges de l'inverseur

La protection contre les surcharges thermiques du moteur dans un inverseur peut être assurée par un relais de surcharge TeSys Giga. La valeur nominale du relais de surcharge thermique est identique à celle des contacteurs.

Le relais de surcharge thermique peut être monté de façon autonome et raccordé entre les bornes statoriques du moteur et les contacteurs.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.