DOCA0189FR–05

Protection contre les défauts de terre

Présentation

La protection contre les défauts de terre permet de protéger les moteurs asynchrones contre les défauts de terre conformément à la norme IEC 60947-4-1 et UL 60947-4-1 .

Il s'agit d'une protection de classe A selon la norme UL 60947-4-1.

La protection contre les défauts de terre peut être utilisée pour protéger les moteurs asynchrones IE1, IE2, IE3 et IE4 triphasés.

Un défaut de terre se produit lorsque la valeur d'isolement chute sur le circuit de charge en raison de vibrations ou d'humidité.

Réglages

Le tableau ci-dessous indique la position du commutateur rotatif utilisé pour activer ou désactiver la protection contre les défauts de terre.

Protection contre les défauts de terre activée Ig = 0,75 Ir.

Protection contre les défauts de terre désactivée

Fonctionnement

Le relais de surcharge calcule en continu le courant de terre Ig. Lorsque le courant de terre Ig dépasse 10 %, le relais se déclenche en 1±20 % s.

Réarmement manuel

La protection contre les défauts de terre ne peut être réarmée que manuellement. Pour plus d'informations, consultez la section Réarmement du déclenchement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?