DOCA0189FR–05

Précautions en matière de câblage

Lisez attentivement les précautions suivantes avant de câbler les appareils.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou leur équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Mettez l'équipement hors tension avant toute opération.
  • Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.
  • Les circuits d'alimentation doivent être câblés et protégés conformément aux réglementations locales et nationales.
  • Faites attention aux dangers potentiels et inspectez soigneusement la zone de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez exclusivement des câbles électriques de la section spécifiée pour cet équipement et respectez les exigences spécifiées en matière de câblage.
  • Serrez les connexions à la valeur de couple de serrage spécifiée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Toujours séparer les chemins de câbles pour le câblage de commande de bas niveau et le câblage de puissance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?