DOCA0189FR–05

Remplacement du module de commande

  1. Sortez le nouveau module de commande de la boîte.
  2. Insérez le module de commande sur le contacteur.
  3. Appuyez sur les vis servant à fixer le module de commande sur le contacteur à l'aide d'un tournevis.
  4. Tournez les vis à 90° dans le sens horaire pour verrouiller le module de commande.
  5. Refermez le capot rabattable sur le module de commande.
  6. Replacez les bornes du bloc de commande.
  7. Serrez les bornes du bloc de commande au couple approprié.
  8. Replacez les modules de contacts auxiliaires.
  9. Sur le module de commande avancé, réglez le commutateur PLC Input sur la même position que sur le module de commande retiré.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?