DOCA0189FR–05

Réglage de la classe de déclenchement et activation du défaut de terre

Le même commutateur rotatif est utilisé :

  • pour régler la classe de déclenchement de la protection contre les surcharges thermiques ; et

  • pour activer ou désactiver la protection contre les défauts de terre.

La protection contre les défauts de terre est activée et la classe de déclenchement en cas de surcharge thermique est réglée sur 10E.

La protection contre les défauts de terre est désactivée et la classe de déclenchement en cas de surcharge thermique est réglée sur 10E.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?