DOCA0189FR–05

Identification à l'aide du support de repérage clipsable

Chaque contacteur et relais de surcharge est muni d'un support de repérage clipsable à l'avant. Le support de repérage mesure 8 x 18 mm (0,31 x 0,70 in).
NOTE: Un support de repérage peut être commandé en pièce de rechange avec la référence commerciale LA7D903 (jeu de 100 supports de repérage).

Suivez la procédure ci-dessous pour identifier un équipement à l'aide d'un support de repérage.

  1. Déclipsez et retirez le support de repérage du contacteur ou du relais de surcharge.
  2. Écrivez le code d'identification du contacteur ou du relais de surcharge sur le support de repérage.
  3. Reclipsez le support de repérage sur le contacteur ou le relais de surcharge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?