DOCA0189FR–05

Installation des modules de contacts auxiliaires

Veillez à positionner l'interrupteur à glissière des modules de contacts auxiliaires sur la droite avant l'installation.
  1. Placez le tournevis sur le côté du capot en plastique.
  2. Poussez le capot vers l'intérieur pour le retirer.
  3. Placez les modules de contacts auxiliaires sur le contacteur au niveau des trous de fixation.
  4. Poussez les modules jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?