Dépannage
Installation
|
Description du problème |
Causes probables |
Solution |
|---|---|---|
|
Difficulté pour installer le contacteur sur une platine |
Dimension de perçage incorrecte, ou broche/vis d'accroche non utilisées |
Suivez les instructions d'installation du contacteur, voir Montage des contacteurs TeSys Giga sur platine. |
|
Difficulté pour installer le relais de surcharge sur une platine |
Dimension de perçage incorrecte |
Suivez les instructions d'installation du relais de surcharge, voir Montage des relais électroniques de surcharge TeSys Giga sur platine. |
|
Difficulté pour installer des modules de contacts auxiliaires sur le contacteur |
Impossible de positionner correctement la broche d'entraînement ou les fonctions de localisation |
Suivez les instructions d'installation du module de contacts auxiliaires, voir Installation des modules de contacts auxiliaires. |
Fonctionnement
|
Description du problème |
Causes probables |
Solution |
|---|---|---|
|
Le contacteur ne se ferme pas et le voyant de diagnostic du module de commande clignote 2 fois régulièrement |
Tension de commande inférieure à 80 % d'Ucmin |
Vérifiez la tension de commande. |
|
Le contacteur avancé ne se ferme pas |
Discordance entre l'état du commutateur PLC Input et le schéma de câblage de commande |
Vérifiez l'état du commutateur PLC Input ou le schéma de câblage de commande. |
|
Le contacteur ne se ferme pas |
Erreur lors du câblage du circuit de commande |
Vérifiez le schéma de câblage de commande, voir Mode de commande. |
|
Fermeture impossible du circuit magnétique en raison de poussières ou d'un problème mécanique |
Retirez le module de commande (voir Remplacement du module de commande), puis nettoyez les pièces accessibles à l'aide d'un chiffon sec. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
|
Fermeture impossible des pôles en raison d'un problème mécanique |
Retirez les modules de commutation (voir Remplacement des modules de commutation), puis nettoyez les pièces accessibles à l'aide d'un chiffon sec. Testez manuellement les modules de commutation pour détecter s'il existe un point de blocage. Si le problème persiste, remplacez les modules de commutation, voir Remplacement des modules de commutation. |
|
|
Déclenchement inattendu du relais de surcharge |
Erreur dans les paramètres de protection |
Vérifiez les paramètres de protection, voir Fonctions de protection basées sur le courant. |
|
Niveau de vibration trop élevé sur le relais de surcharge |
Vérifiez l'environnement de vibration. |
|
|
Champ magnétique important dans l'environnement du relais de surcharge |
Ajoutez un blindage magnétique externe autour du relais de surcharge. |
|
|
Le réarmement manuel du relais de surcharge ne fonctionne pas |
Bouton Reset partiellement enfoncé |
Enfoncez complètement le bouton Reset. |
Modules de commutation du contacteur
|
Description du problème |
Causes probables |
Solution |
|---|---|---|
|
Impossible de retirer les modules de commutation |
Plusieurs vis encore serrées |
Vérifiez que toutes les vis sont desserrées. |
|
Difficulté pour changer les modules de commutation |
Erreur dans la procédure de retrait du câble, des modules de contacts auxiliaires et de la vis au milieu du cadre |
Suivez les instructions de remplacement des modules de commutation, voir Remplacement des modules de commutation. |
Module de commande du contacteur
|
Description du problème |
Causes probables |
Solution |
|---|---|---|
|
Le voyant de diagnostic du module de commande clignote en continu |
Dysfonctionnement interne du module de commande détecté |
Remplacez le module de commande, voir Remplacement du module de commande |
|
Le voyant de diagnostic du module de commande clignote 4 fois régulièrement |
Problème de synchronisation entre le module de signalisation d'usure à distance et la fonction de diagnostic d'usure des contacts |
Modifiez la position du bouton Reset sur le module de signalisation d'usure à distance. |
Relais de surcharge
|
Description du problème |
Causes probables |
Solution |
|---|---|---|
|
Le voyant Motor ON du relais de surcharge clignote |
Dysfonctionnement interne du relais de surcharge détecté |
Remplacez le relais de surcharge. |
|
Le moteur est alimenté mais le voyant Motor ON du relais de surcharge est éteint |
Voyant inopérant |
Remplacez le relais de surcharge. |