DOCA0189FR–05

Réglage Ir/FLA

Le réglage Ir/FLA correspond au courant nominal du moteur ou au courant pleine charge (FLA) et peut être effectué avec un commutateur rotatif à 56 positions.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?