DOCA0189FR–05

Installation des cosses

Procédez comme suit pour installer les cosses sur les bornes de puissance du contacteur ou du relais de surcharge .
  1. Insérez la rondelle et la vis dans le trou de la cosse.
  2. Placez les cosses sur les bornes de puissance du contacteur ou du relais de surcharge.
  3. Insérez et serrez les vis au couple approprié.

    Contacteur

    Relais de surcharge

    Type de vis

    Couple

    LC1G115-225

    LR9G115-225

    Clé Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    LR9G500

    Clé Torx mâle

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    LR9G630

    Clé Torx mâle

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

    NOTE: Il est également possible d'installer deux cosses pour les raccordements de puissance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?