DOCA0189FR–05

Principe de codage

La référence commerciale des contacteurs TeSys Giga est codée à l'aide d'informations importantes qui désignent le type de contacteur, les valeurs nominales de courant à 440 VCA pour la catégorie d'emploi AC-3, la tension de commande et le nombre de pôles.

Contacteurs pour application générale

NOTE: La tension de commande BEE est disponible sur les contacteurs avancés LC1G115-500.

Contacteurs pour application ferroviaire

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?