DOCA0189FR–05

Montage du Contacteur TeSys Giga sur une base de rétrofit

Présentation

Les bases de rétrofit sont conçues pour intégrer des contacteurs TeSys Giga dans des installations utilisant des contacteurs TeSys F . Elles permettent de réduire le temps de remplacement et de réinstallation lorsque vous mettez à niveau votre système vers la nouvelle gamme de contacteurs TeSys Giga. Les bases sont disponibles en trois tailles.

Contacteur

Base de rétrofit

LC1G115-225

LA9GRFB1

LC1G265-500

LA9GRFB2

LC1G630-800

LA9GRFB3

Dimensions de montage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?