DOCA0189FR–05

Diagnostic de la tension de commande

La tension de commande alimentant le module de commande en A1-A2 est surveillée. Si une sous-tension ou une surtension est détectée, consultez la section Dépannage.

Sous-tension

Si la tension de commande qui alimente le module de commande en A1-A2 est inférieure à 80 % de Ucmin, le voyant de diagnostic émet 2 éclairs à intervalles réguliers.

Ucmin est la valeur minimale de la plage de tension assignée de commande (Uc) du module de commande.

Exemple : pour un module de commande avec Uc = 48-130 VCA/VCC, Ucmin = 48 VCA/VCC.

Surtension

Si la tension de commande qui alimente le module de commande en A1-A2 est supérieure à 110 % de Ucmax, le voyant de diagnostic émet 3 éclairs à intervalles réguliers.

Ucmax est la valeur maximale de la plage de tension assignée de commande (Uc) du module de commande.

Exemple : pour un module de commande avec Uc = 48-130 VCA/VCC, Ucmax = 130 VCA/VCC.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.