Précautions
Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'effectuer les procédures décrites dans ce guide.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION
OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Avertissement de la Proposition 65 de la Californie
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques tels
que le styrène, qui est connu dans l'État de Californie
pour causer le cancer, et le bisphénol A, qui est connu
dans l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales
ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations,
consultez le site www.P65Warnings.ca.gov
.
Usage prévu de l'appareil
Les produits décrits dans ce guide sont des appareillages basse tension destinés à un usage industriel dans des applications industrielles ou commerciales.
Le produit doit être utilisé conformément aux directives et réglementations de sécurité applicables, aux exigences mentionnées et aux données techniques.
Avant d'utiliser le produit, vous devez effectuer une analyse des dangers et une évaluation des risques pour l'application prévue. En fonction des résultats, des mesures de sécurité appropriées doivent être mises en œuvre.
Le produit étant utilisé comme composant d'une machine ou d'un processus, vous devez garantir la sécurité des personnes par une conception adaptée du système global.
N'utilisez le produit qu'avec les câbles et accessoires spécifiés. N'employez que des accessoires et des pièces de rechange authentiques. Toute utilisation autre que celle explicitement autorisée est interdite et peut entraîner des risques imprévus.
DANGER