DOCA0189FR–05

Retrait du module de commande

Le module de commande peut être remplacé sans déconnecter l'alimentation.

Avant de remplacer le module de commande sur un contacteur :

  • Retirez la platine sur le côté du module de commande, le cas échéant.

  • Retirez tous les modules de contacts auxiliaires.

  • Sur le module de commande avancé, notez la position du commutateur PLC Input.

Procédez comme suit pour retirer le module de commande :

  1. Dévissez les bornes du bloc de commande.

  2. Retirez les bornes du bloc de commande.

  3. Ouvrez le capot rabattable sous le module de commande.

  4. Appuyez sur les vis servant à fixer le module de commande sur le contacteur à l'aide d'un tournevis.

  5. Tournez les vis à 90° dans le sens anti-horaire pour déverrouiller le module de commande.

  6. Retirez le module de commande du contacteur.

  7. Recyclez le module de commande.

    NOTE: Nettoyez les parties accessibles du contacteur et vérifiez visuellement l'état général du contacteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?