DOCA0189FR–05

Présentation

Les relais électroniques de surcharge TeSys Protect-Giga sont des relais de surcharge thermique électroniques auto-alimentés avec mémoire thermique. Ils sont conçus pour protéger les moteurs asynchrones monophasés ou triphasés 50/60 Hz.

Les relais de surcharge TeSys Giga peuvent être montés directement sur des contacteurs TeSys Giga de même taille ou montés de manière autonome.

Les relais de surcharge fournissent plusieurs fonctions de protection basées sur le courant :

  • Protection contre les surcharges thermiques

  • Protection contre les défauts à la terre

  • Protection contre les déséquilibres de phase

  • Protection contre les pertes de phase

Les relais de surcharge ne prennent pas en charge la protection des moteurs CC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?