DOCA0189FR–05

Modules de contacts auxiliaires

Présentation

Les modules de contacts auxiliaires indiquent l'état du contacteur. Ils sont utilisés pour la signalisation visuelle à distance, les alarmes, l'interverrouillage électrique et l'activation de relais selon les besoins. Les bornes des contacts auxiliaires sont des bornes-poussoirs.

Il existe deux types de modules de contacts auxiliaires en fonction de l'agencement des contacts :

  • 1 contact NO + 1 contact NF : LAG8N113 et LAG8N113P avec identification de borne différente. Chaque contacteur est livré avec un LAG8N113P monté sur le côté droit.

  • 2 contacts NO : LAG8N203 et LAG8N203P avec identification de borne différente.

Les contacts auxiliaires NF sont le miroir du contact de pôle principal conformément à la norme IEC 60947-4-1 et UL 60947-4-1 annexe F. Les contacts auxiliaires NO et NF sont reliés mécaniquement conformément aux normes IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 et UL 60947-5-1 annexe L.

Il est possible de monter jusqu'à quatre modules de contacts auxiliaires sur un contacteur. Toutes les combinaisons de modules de contacts auxiliaires sont possibles avec un maximum de 2 de chaque côté.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?