DOCA0189FR–05

Protection contre les pertes de phase

Présentation

La protection contre les pertes de phase permet de protéger les moteurs asynchrones triphasés contre les pertes de phase conformément à la norme IEC 60947-4-1 et UL 60947-4-1 .

La protection contre les pertes de phase peut être utilisée pour protéger les moteurs asynchrones IE1, IE2, IE3 et IE4 triphasés.

La perte de phase provoque la surchauffe du moteur. Cela se produit en cas de fusion de fusibles ou de perte de raccordement de puissance.

Fonctionnement

Le relais de surcharge calcule en continu la valeur efficace du courant dans chaque phase. Lorsque la valeur efficace du courant dans l'une des trois phases est inférieure à 0,1 Ir et que la valeur efficace du courant dans une autre phase est supérieure à 0,8 Ir, le relais de surcharge entraîne un déclenchement en 4 +/- 1 s.

NOTE: La protection contre les pertes de phase ne peut pas être désactivée.

Réarmement manuel

La protection contre les pertes de phase ne peut être réarmée que manuellement. Pour plus d'informations, consultez la section Réarmement du déclenchement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?