DOCA0189FR–05

Sans module de signalisation d'usure à distance

Pour réinitialiser l'indication de diagnostic d'usure après le remplacement des modules de commutation sur les contacteurs sans module de signalisation d'usure à distance :
  1. Ouvrez le capot du commutateur Reset.

  2. Modifiez la position du commutateur Reset sur le contacteur (de A à B ou de B à A).

Après la réinitialisation et la mise sous tension sur A1-A2, le contacteur est en séquence de réinitialisation pendant 10 secondes : le voyant de diagnostic clignote et le contacteur reste ouvert. Il se ferme après les 10 secondes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?