DOCA0189FR–05

Inverseur de source à deux contacteurs

Description de l'application d'inversion de source

Un inverseur de source à deux contacteurs permet d'assurer la continuité de fonctionnement d'une installation et la gestion de l'énergie. Elle commute entre :

  • Une source d'alimentation M (principale) qui alimente normalement l'installation.

  • Une source d'alimentation S (redondante) qui peut être une arrivée d'un réseau supplémentaire ou d'un groupe électrogène.

Les sources d'alimentation sont triphasées ou triphasées + neutre.

Les deux contacteurs doivent être interverrouillés mécaniquement et électriquement pour éviter la mise en parallèle, même transitoire, des deux alimentations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?