Module de signalisation d'usure à distance
Présentation
Le module de signalisation d'usure à distance est utilisé pour la signalisation à distance de la fonction de diagnostic d'usure. Il ne peut être installé que sur un contacteur avancé.
Les bornes du module sont des bornes-poussoirs. Il existe deux types de modules de signalisation d'usure à distance selon l'agencement des contacts :
-
LA9GRD01 : 1 contact NF
-
LA9GRD10 : 1 contact NO
|
Libellé |
Description |
|---|---|
|
A |
Connecteur vers contacteur avancé |
|
B |
Bouton de déverrouillage |
|
C |
Bornes de contact de signalisation d'usure |
|
D |
Bouton de réinitialisation du diagnostic d'usure |
Bouton de réinitialisation
Le bouton de réinitialisation a deux fonctions :
-
Si un diagnostic d'usure est détecté : positionnez le bouton de réinitialisation à gauche après le remplacement des modules de commutation, pour réinitialiser la signalisation de l'usure.
-
Si aucun diagnostic d'usure n'est détecté : vous pouvez tester le circuit de commande en changeant la position du bouton réinitialisation. Cette opération modifie la position du contact sur le module.