DOCA0189DE–05

Werkseinstellungen

Die Überlastrelais werden mit Werkseinstellungen wie folgt geliefert:

  • Thermischer Überlastschutz: aktiviert.

  • Ir/FLA-Schwellenwert: Mindestwert Ir/FLA.

  • Reset-Modus: Manuell:

  • Auslöseklasse: 10E.

  • Phasenausfallschutz: aktiviert.

  • Schutz gegen Phasenunsymmetrie: aktiviert.

  • Erdschlussschutz: aktiviert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?