DOCA0189DE–05

Diagnose der Steuerspannung

Die Steuerspannung, die das Steuermodul an A1-A2 versorgt, wird überwacht. Wenn Unter- oder Überspannung festgestellt wird, siehe Fehlerbehebung.

Unterspannung

Wenn die Steuerspannung, die das Steuermodul an A1-A2 versorgt, unter 80 % von Ucmin liegt, blinkt die Diagnose-LED 2 Mal in regelmäßigen Abständen.

Ucmin ist der Minimalwert des Bemessungsspannungsbereichs (Uc) des Steuermoduls.

Beispiel: Für ein Steuermodul mit Uc = 48-130 VAC/VDC, Ucmin = 48 VAC/VDC.

Überspannung

Wenn die Steuerspannung, die das Steuermodul an A1-A2 versorgt, über 110 % von Ucmax liegt, blinkt die Diagnose-LED 3 Mal in regelmäßigen Abständen.

Ucmax ist der Maximalwert des Bemessungsspannungsbereichs (Uc) des Steuermoduls.

Beispiel: Für ein Steuermodul mit Uc = 48-130 VAC/VDC, Ucmax = 130 VAC/VDC.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.