DOCA0189DE–05

QR-Code

Wenn der QR-Code auf der Vorderseite eines TeSys Giga-Serie -Geräts mit einem Smartphone gescannt wird, das über einen QR-Codeleser verfügt und mit dem Internet verbunden ist, wird Go2SE-Webseite angezeigt. Die Landingpage enthält Informationen zum Gerät sowie eine Liste mit Menüs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?