DOCA0189DE–05

Hilfskontaktmodule

Überblick

Hilfskontaktmodulezeigen den Schützstatus an. Sie werden je nach Bedarf für die Fernanzeige, Alarmierung, elektrische Verriegelung und Relaisaktivierung verwendet. Die Hilfskontaktklemmen verwenden eine Stecktechnik.

Je nach Kontaktanordnung gibt es zwei Typen von Hilfskontaktmodulen:

  • 1 Schließer- + 1 Öffnerkontakt: LAG8N113 und PLAG8N113 mit unterschiedlicher Klemmenbezeichnung. Bei jedem Schütz wird ein LAG8N113 rechts am Schütz montiert ausgeliefert.

  • 2 Schließerkontakte: LAG8N203 und LAG8N203 mit unterschiedlicher Klemmenbezeichnung.

Die NC-Hilfskontakte spiegeln den Hauptpolkontakt gemäß IEC 60947-4-1 und UL 60947-4-1 Anhang F wider. Die NO- und NC-Hilfskontakte sind gemäß IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 und UL 60947-5-1 Anhang L mechanisch miteinander verbunden.

An einem Schütz können bis zu vier Hilfskontaktmodule montiert werden. Es sind alle Kombinationen der Hilfskontaktmodule mit maximal 2 auf jeder Seite möglich.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?