DOCA0189DE–05

Austausch des Steuermoduls

  1. Nehmen Sie das neue Steuermodul zum Austausch aus der Verpackung.
  2. Setzen Sie das Steuermodul in das Schütz ein.
  3. Drücken Sie die Schrauben an, mit denen das Steuermodul mit einem Schraubendreher am Schütz befestigt wird.
  4. Drehen Sie die Schrauben um 90° im Uhrzeigersinn, um das Steuermodul zu verriegeln.
  5. Bringen Sie die Flipabdeckung wieder am Steuermodul an.
  6. Setzen Sie die Steuerklemmenleisten wieder ein.
  7. Ziehen Sie die Steuerklemmenleisten mit dem richtigen Anzugsmoment an.
  8. Setzen Sie die Hilfsschaltermodule wieder ein.
  9. Stellen Sie den SPS-Eingangsschalter am erweiterten Steuermodul auf dieselbe Position wie am entfernten Steuermodul.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?