DOCA0189DE–05

Phasenausfallschutz

Überblick

Der Phasenausfallschutz wird verwendet, um dreiphasige Asynchronmotoren gegen Phasenverlust gemäß IEC 60947-4-1 und UL 60947-4-1 zu schützen.

Der Phasenausfallschutz kann zum Schutz von dreiphasigen IE1-, IE2-, IE3- und IE4-Asynchronmotoren verwendet werden.

Ein Phasenverlust führt zu einer Überhitzung des Motors. Dies tritt auf, wenn Sicherungen durchgebrannt sind oder die Stromversorgung unterbrochen wird.

Betrieb

Das Überlastrelais berechnet den Effektivwert für den Stromwert in jeder Phase kontinuierlich. Wenn der Effektivwert für den Stromwert in einer der drei Phasen kleiner als 0,1 Ir und in einer anderen Phase größer als 0,8 Ir ist, löst das Überlastrelais eine Auslösung in 4 +/- 1 s aus.

HINWEIS: Der Phasenausfallschutz kann nicht deaktiviert werden.

Manuelles Rücksetzen

Der Phasenausfallschutz kann nur manuell zurückgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Reset der Auslösung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?