Optionale Schutzabdeckung IP20
Die Schutzabdeckung IP20 ist eine optionale Schutzabdeckung, die verwendet wird, um die Hauptleistungsklemmen zwischen Schütz und Überlastrelais abzudecken, wenn sie zusammen montiert werden.
In der nachstehenden Tabelle wird die Kompatibilität der Schutzabdeckung mit Schützen und Überlastrelais beschrieben:
|
Schaltschütz |
Überlastrelais |
IP20-Abdeckungsreferenz |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
LA9G3704 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
LA9G3705 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
LA9G3706 |