DOCA0189DE–05

Montage des TeSys Schaltschütz auf der Nachrüstbasis

Überblick

Nachrüstbasen sind für die Integration von TeSys Giga-Schütze n in Anlagen mit TeSys F -Schützen ausgelegt. Die Nachrüstbasen helfen, die Zeit für den Austausch und die Neuinstallation zu verkürzen, wenn Sie Ihr System mit der neuen Baureihe der TeSys Giga-Schütze aufrüsten. Die Grundgeräte sind in drei Baugrößen erhältlich.

Schaltschütz

Nachrüstbasis

LC1G115-225

LA9GRFB1

LC1G265-500

LA9GRFB2

LC1G630-800

LA9GRFB3

Montagemaße

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?