Fernverschleißdiagnosemodul
Überblick
Das Fernverschleißdiagnosemodul wird für die Fernsignalisierung der Verschleißdiagnosefunktion verwendet. Es kann nur auf einem erweiterten Schütz installiert werden.
Die Modulklemmen verwenden Stecktechnik. Je nach Kontaktanordnung gibt es zwei Typen von Fernverschleißdiagnosemodulen:
-
LA9GRD01: 1 Öffnerkontakt
-
LA9GRD10: 1 Schließerkontakt
|
Markierung |
Beschreibung |
|---|---|
|
A |
Anschluss für erweiterten Schütz |
|
B |
Entriegelungstaste |
|
C |
Verschleiß-Signalkontaktklemmen |
|
D |
Reset-Taste für Verschleißdiagnose |
Reset-Taste
Die Reset-Taste hat zwei Funktionen:
-
Wenn eine Verschleißdiagnose festgestellt wird: Setzen Sie die Reset-Taste nach dem Austausch der Schaltmodule nach links, um die Verschleißdiagnose zurückzusetzen.
-
Wenn keine Verschleißdiagnose festgestellt wird: Sie können den Steuerkreis testen, indem Sie die Position der Reset-Taste ändern. Dadurch wird die Position des Modulkontakts geändert.