DOCA0189DE–05

Montage des TeSys Giga-Schaltschützes auf einer Platte

GEFAHR
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
Installieren Sie das Schaltschütz so, dass der Mindestabstand zum geerdeten Metall eingehalten wird.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Das Schaltschütz kann montiert werden:

  • entweder auf einer mit einfachen Bohrungen versehenen Platte mithilfe von Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die im Lieferumfang der Schütze enthalten sind.

  • oder auf einer Platte mit Gewindebohrungen, wobei nur Schrauben verwendet werden, die an die Gewindebohrungen angepasst sind.

HINWEIS: Es wird empfohlen, eine Stahlplatte mit einer Mindestdicke von 2 mm (0.08 in.) zu verwenden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?