DOCA0189DE–05

Strombasierte Schutzfunktionen

Das Überlastrelais bietet vier strombasierte Schutzfunktionen:

  • Thermischer Überlastschutz

  • Phasenausfallschutz

  • Schutz vor Phasenunsymmetrie

  • Erdschlussschutz

Betrieb

Der Status der Hilfskontakte des Überlastrelais ändert sich, wenn eine Schutzfunktion eine Auslösung auslöst:

  • Der Kontaktstatus des NC 95/96 wechselt von "geschlossen" zu "geöffnet“.

  • Der Kontaktstatus des NO 97/98 wechselt von "geöffnet“ zu "geschlossen".

Der Auslösezustand ist selbsthaltend und wird durch die Auslöseanzeige an der Vorderseite des Überlastrelais angezeigt. Eine Reset-Aktion ist erforderlich, um den Auslösezustand zu quittieren und die Hilfskontakte zu lösen.

Die Hilfskontakte des Überlastrelais können wie folgt verwendet werden:

  • Der NC-Kontakt kann verwendet werden, um das Schaltschütz auszuschalten und dann den Motor zu stoppen.

  • Der NO-Kontakt kann verwendet werden, um den Status des Überlastrelais zu signalisieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?