DOCA0189DE–05

Entfernen des Schützes mit Kabelspeicher

Die Schaltmodule von erweiterten Schützen oder Standardschützen mit Kabelspeicher können ohne Trennung der Stromversorgung ausgetauscht werden.
Vor dem Austausch der Schaltmodule an einem Schütz mit Kabelspeicher:
  • Entfernen Sie die mechanische Verriegelung (falls vorhanden).

  • Entfernen Sie alle Hilfskontaktmodule.

Entfernen Sie das Schütz mit Kabelspeicher wie folgt:

  1. Lösen Sie die Schrauben der Steuerklemmenleisten.
  2. Entfernen Sie die Steuerklemmenleisten.
  3. Entfernen Sie die Abdeckung der internen Stromversorgungsschrauben.
  4. Lösen Sie die Schrauben für den internen Stromanschluss mit einem geeigneten Werkzeug, um sie zu entfernen.
  5. Lösen Sie mit einem Inbusschlüssel die vier Schrauben zur Befestigung des Schütz-Blocks im Schütz-Gehäuse.
  6. Entfernen Sie den Schütz-Block vom Schütz-Gehäuse.

Schaltschütz

Werkzeug

Schrauben

LC1G115-225

Inbusschlüssel

M8

LC1G265-500

Innensechskantschlüssel

M10

LC1G630-800

Innensechskantschlüssel

M12

Schaltschütz

Werkzeug

Länge Inbusschlüssel (L)

Schrauben

LC1G115-225

Inbusschlüssel

≥ 95 mm (≥ 3.74 in.)

M4

LC1G265-500

Inbusschlüssel

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

M4

LC1G630-800

Inbusschlüssel

≥ 115 mm (≥ 4.52 in.)

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?