DOCA0189DE–05

Entfernen des Steuermoduls

Das Steuermodul kann ohne Trennung der Stromversorgung ausgetauscht werden.

Vor dem Austausch des Steuerungsmoduls an einem Schütz:

  • Entfernen Sie, sofern vorhanden, die Abdeckung an der Seite des Steuermoduls.

  • Entfernen Sie alle Hilfsschaltermodule.

  • Notieren Sie sich bei einem erweiterten Steuermodul die Position des SPS-Eingangsschalters.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Steuermodul zu entfernen:

  1. Lösen Sie die Schrauben der Steuerklemmenleisten.

  2. Entfernen Sie die Steuerklemmenleisten.

  3. Öffnen Sie die Flipabdeckung unter dem Steuermodul.

  4. Drücken Sie die Schrauben an, mit denen das Steuermodul mit einem Schraubendreher am Schütz befestigt wird.

  5. Drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn um 90°, um das Steuermodul zu entriegeln.

  6. Entfernen Sie das Steuermodul vom Schütz.

  7. Entsorgen Sie das Steuermodul.

    HINWEIS: Reinigen Sie die zugänglichen Teile des Schützes und überprüfen Sie den Gesamtzustand des Schützes visuell.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?