DOCA0189DE–05

Kennzeichnung mit aufrastbarer Markierungshalterung

An der Vorderseite jedes Schaltschütz und -Überlastrelais befindet sich eine aufrastbare Schildhalterung. Die Abmessungen des Schildhalters sind 8 x 18 mm (0.31 x 0.70 in.).
HINWEIS: Der Ersatzmarkierungshalter kann über die Bestell-Nr. LA7D903 (100 Schildträger) bezogen werden.

Führen Sie Folgendes aus, um ein Gerät mit einem Markierungshalter zu kennzeichnen.

  1. Lösen Sie die Halterung und entfernen Sie die Markierung aus dem Schaltschütz oder Überlastrelais.
  2. Schreiben Sie den Identifikationscode des Schaltschütz oder -Überlastrelais auf die Markierungshalterung.
  3. Befestigen Sie die Halterung wieder am Schaltschütz oder Überlastrelais.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?