Fehlerbehebung
Installation
|
Problembeschreibung |
Mögliche Ursachen |
Lösung |
|---|---|---|
|
Schwierigkeiten bei der Installation des Schützes auf einer Platte |
Falsche Bohrabmessungen oder nicht verwendete Haltefunktionsstifte oder Schrauben |
Befolgen Sie die Installationsanweisungen für das Schütz: Montage des TeSys Giga-Schaltschützes auf einer Platte. |
|
Schwierigkeiten bei der Installation des Überlastrelais auf einer Platte |
Falsche Bohrungsbemaßung |
Befolgen Sie die Installationsanweisungen für das Überlastrelais: Montage der elektronischen TeSys Giga -Überlastrelais auf einer Platte. |
|
Schwierigkeiten bei der Installation von Hilfskontaktmodulen am Schütz |
Antriebspin oder Suchfunktionen können nicht richtig positioniert werden |
Befolgen Sie die Installationsanweisungen für das Hilfskontaktmodul: Einbau der Hilfsschaltermodule. |
Betrieb
|
Problembeschreibung |
Mögliche Ursachen |
Lösung |
|---|---|---|
|
Das Schütz schließt nicht, und die Diagnose-LED am Steuermodul blinkt 2 Mal regelmäßig |
Die Steuerspannung liegt unter 80 % von Ucmin |
Prüfen Sie die Steuerspannung. |
|
Erweitertes Schütz schließt nicht |
SPS-Eingangs-Schalterstatus nicht mit dem Schaltplan der Steuerungsverkabelung abgeglichen |
Überprüfen Sie den Schalterzustand des SPS-Eingangs oder den Schaltplan der Steuerungsverkabelung. |
|
Schütz schließt nicht |
Fehler in der Verdrahtung des Steuerkreises |
Prüfen Sie den Schaltplan der Steuerung: Steuermodus. |
|
Der Magnetkreis kann aufgrund von Staub oder mechanischen Problemen nicht geschlossen werden |
Entfernen Sie das Steuermodul (Austausch des Steuermoduls) und reinigen Sie die zugänglichen Teile mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter von Schneider Electric. |
|
|
Die Pole können aufgrund eines mechanischen Problems nicht geschlossen werden |
Entfernen Sie die Schaltmodule (Austausch von Schaltmodulen) und reinigen Sie die zugänglichen Teile mit einem trockenen Tuch. Testen Sie die Schaltmodule manuell, um festzustellen, ob ein Blockierpunkt vorliegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Schaltmodule aus: Austausch von Schaltmodulen. |
|
|
Überlastrelais - unerwartete Auslösung |
Fehler in den Schutzeinstellungen |
Überprüfen Sie die Schutzeinstellungen: Strombasierte Schutzfunktionen. |
|
Zu hohe Vibrationen am Überlastrelais |
Überprüfen Sie die Vibrationsumgebung. |
|
|
Große Magnetfelder in der Umgebung des Überlastrelais |
Fügen Sie eine externe magnetische Abschirmung um das Überlastrelais hinzu. |
|
|
Manuelle Rückstellung des Überlastrelais funktioniert nicht |
Reset-Taste nicht vollständig gedrückt |
Drücken Sie die Reset-Taste erneut vollständig. |
Schaltmodule für Schütz
|
Problembeschreibung |
Mögliche Ursachen |
Lösung |
|---|---|---|
|
Schaltmodule können nicht entfernt werden |
Einige Schrauben noch immer angezogen |
Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben gelöst sind. |
|
Schwieriger Wechsel der Schaltmodule |
Abfolge zum Entfernen von Kabeln, Hilfskontaktmodulen, Mittelrahmenschraube |
Befolgen Sie die Austauschanweisungen für das Schaltmodul: Austausch von Schaltmodulen. |
Schaltschütz-Steuermodul
|
Problembeschreibung |
Mögliche Ursachen |
Lösung |
|---|---|---|
|
Die Diagnose-LED am Steuermodul blinkt kontinuierlich |
Interner Fehler im Steuermodul erkannt |
Ersetzen Sie das Steuermodul. Austausch des Steuermoduls |
|
Die Diagnose-LED am Steuermodul blinkt 4 Mal regelmäßig |
Fernverschleißdiagnosemodul und Diagnosefunktion für Kontaktverschleiß sind nicht synchronisiert |
Ändern Sie die Position der Reset-Taste am Fernverschleißdiagnosemodul. |
Überlastrelais
|
Problembeschreibung |
Mögliche Ursachen |
Lösung |
|---|---|---|
|
Überlastrelaismotor - ON-LED blinkt |
Interner Fehler im Überlastrelais erkannt |
Wechseln Sie das Überlastrelais aus. |
|
Der Motor wird gespeist, aber die Überlastrelaismotor ON-LED ist OFF. |
LED ist außer Betrieb |
Wechseln Sie das Überlastrelais aus. |