DOCA0189DE–05

Installation des Netzanschlusszubehörs

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum Einbau gerader Anschlussverlängerungen an den Leistungsklemmen beschrieben. Das Installationsverfahren ist bei allen anderen Zubehörteilen für den Netzanschluss gleich.
  1. Bringen Sie die Anschlussverlängerung an den Leistungsklemmen an.
  2. Führen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe durch die Öffnung oben an der Anschlussverlängerung.
  3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
    Schaltschütz

    Schraubenart

    Anzugsmoment

    LC1G115-225

    Inbusschlüssel

    18±1,8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265-500

    Innensechskantschlüssel

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Innensechskantschlüssel

    58±5,8 N•m (513±51.3 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?