Go2SE-Webseite
Einführung
Wenn der QR-Code auf der Vorderseite eines TeSys Giga-Serie -Geräts mit einem Smartphone gescannt wird, das über einen QR-Codeleser verfügt und mit dem Internet verbunden ist, wird die Go2SE-Webseite angezeigt.
Die Landingpage enthält Informationen zum Gerät sowie eine Liste mit Menüs.
Beschreibung der Webseite
Auf die Webseite kann mit Android- und iOS-Smartphones zugegriffen werden. Sie zeigt die gleiche Menüliste an, mit kleineren Abweichungen in der Darstellung.
Das folgende Beispiel zeigt die Webseite, die auf einem android-Smartphone angezeigt wird:
Eigenschaften
Wenn Sie dieses Menü auswählen, erhalten Sie Zugriff auf das Produktdatenblatt mit detaillierten Informationen zu den Geräten der TeSys Giga-Serie .
Dokumentation
Durch Auswahl dieses Menüs erhalten Sie Zugriff auf die technische Dokumentation des Produkts.
EcoStruxure Facility Expert-App
Bei Auswahl dieser Anwendung können Sie auf die mobile EcoStruxure Facility Expert -Anwendung zugreifen, die auf Android- und iOS-Smartphones heruntergeladen werden kann. Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie in Ihrem App-Store.
Die mobile EcoStruxure Facility Expert -Anwendung optimiert Betriebsabläufe und Wartung, trägt zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität bei und bietet Informationen für Dienstleister oder Gebäudemanager.
EcoStruxure Facility Expert ist eine kollaborative Echtzeit-Technologie, die auf mobilen Geräten und PCs verfügbar ist und es Führungskräften und Wartungspersonal ermöglicht, eine Verbindung zu Anlagen und Geräten herzustellen. Der Informationsaustausch zwischen den Nutzern ist einfach und schnell.
Der QR-Code auf Geräten der TeSys Giga-Serie ermöglicht es Führungskräften und Wartungspersonal, auf die folgenden automatischen Downloads zuzugreifen:
-
ID der Geräte der TeSys Giga-Serie
-
Technische Dokumentation
-
Wartungsplan für Geräte der TeSys Giga-Serie
EcoStruxure Facility Expert ermöglicht es Führungskräften und Wartungspersonal, auf den Wartungsplan für Geräte der TeSys Giga-Serie zuzugreifen.
EcoStruxure Facility Expert unterstützt das Wartungspersonal bei der Ferndiagnose von Problemen und der effizienten Verwaltung der Wartung durch:
-
Bereitstellung relevanter Informationen zu kritischen Anlagen.
-
Sofortiges Senden des aktuellen Status der Geräte und detaillierte Informationen zur Diagnoseunterstützung.
mySchneider-App
Bei Auswahl dieser Anwendung erhalten Sie Zugriff auf die mobile App mySchneider des Kundenservice von Schneider Electric, die Sie auf Android- oder iOS-Smartphones herunterladen können. Informationen zur Smartphone-Kompatibilität finden Sie in Ihrem App-Store. Die Kundenservice-App bietet Selbstbedienungsanleitungen und einfachen Zugriff auf Support und Informationen von Experten.
Anti-Fake-Anfrage an Schneider Electric
Überprüfen Sie den Anti-Fake-Code folgendermaßen:
-
Scannen Sie den QR-Code.
Die folgende Webseite des Schützes wird mit den folgenden Informationen angezeigt:
-
Klicken Sie auf More details.
Die folgende Seite wird angezeigt.
-
Klicken Sie auf das Kopiersymbol, um den Anti-Fake-Code zu kopieren, und klicken Sie dann auf OK, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
-
Klicken Sie auf Schneider Electric Anti-Fake Query.
Die folgende Seite wird angezeigt.
-
Fügen Sie den Anti-Fake-Code in das Feld Anti-fake code ein.
-
Geben Sie Ihren Kundennamen und Ihre Mobiltelefonnummer ein.
-
Geben Sie den angezeigten Verifizierungscode in das Feld Verification code ein.
-
Klicken Sie auf Check Now.
Die folgende Seite wird angezeigt, wenn es sich bei dem Gerät um ein TeSys Giga-Originalgerät handelt.