Installation der Umschalter-Verbindungs-Kits
In diesem Abschnitt wird die Installation von Umschalter-Verbindungs-Kits an den Leistungsklemmen der Schütze beschrieben.
-
Platzieren Sie die Verbindungsschienen neben den nachgeschalteten Leistungsklemmen der Schütze.
-
Bringen Sie die Schienen zum Anschluss der Leitung an den nachgeschalteten Leistungsklemmen eines der Schütze an.
-
Setzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben durch die Verbindungsschiene und die Leistungsklemmen ein.
-
Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
| Schaltschütz |
Werkzeug |
Anzugsmoment |
Schrauben |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Inbusschlüssel |
18 ±1,8 N•m (159 ±15.9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Innensechskantschlüssel |
35 ±3,5 N•m (310 ±31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Innensechskantschlüssel |
58 ±5,8 N•m (513 ±51.3 lb-in) |
M12 |