DOCA0189DE–05

Ohne Fernverschleißdiagnosemodul

So setzen Sie die Verschleißdiagnoseanzeige nach dem Austausch der Schaltmodule an Schützen ohne Fernverschleißdiagnosemodul zurück:
  1. Öffnen Sie die Abdeckung des Reset-Schalters.

  2. Ändern Sie die Position des Reset-Schalters am Schütz (von A zu B oder von B zu A).

Nach dem Zurücksetzen und nach dem Einschalten von A1-A2 befindet sich das Schütz 10 Sekunden lang in der Reset-Sequenz: Die Diagnose-LED blinkt und das Schütz bleibt geöffnet. Es schließt nach den 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?