DOCA0189DE–05

Codierungsprinzip

Die Handelsreferenz der TeSys Giga-Schütze ist mit wichtigen Kenndaten codiert, um den Typ des Schützes, die Bemessungsstromstärken bei 440 VAC für die Gebrauchskategorie AC-3, die Steuerspannung und die Anzahl der Pole auszuweisen.

Schütze für allgemeine Anwendungen

HINWEIS: Die BEE-Steuerspannungsoption ist für erweiterte Schütze LC1G115-500 verfügbar.

Schütze für Bahnanwendungen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?