DOCA0189DE–05

Installation der Klemmenverkleidung mit Schienen, Laschen oder Anschlussverlängerungen

  1. Montieren Sie die hintere Abdeckung der Klemmenabdeckung am Schütz, um sie automatisch mit einem Klick zu verriegeln.
  2. Führen Sie die Schienen durch die hintere Abdeckung des Klemmenabdeckung nach innen ein.
  3. Setzen Sie die Kabelschuhe auf die Leistungsklemmen des Schützes und führen Sie sie ein.
  4. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.
    Schaltschütz

    Schraubenart

    Anzugsmoment

    LC1G115-225

    Inbusschlüssel

    18±1,8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265-500

    Innensechskantschlüssel

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Innensechskantschlüssel

    58±5.8 N•m (513±51.3 lb-in)

  5. Bringen Sie die Frontabdeckung der Klemmenabdeckung an.
  6. Führen Sie die Schrauben ein und drehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment fest, um die vordere Abdeckung zu verriegeln.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?