DOCA0189DE–05

Reset der Auslösung

Der Auslösestatus des Überlastrelais ist selbsthaltend und muss zurückgesetzt werden. Der Reset-Vorgang löst die Auslöseanzeige und die Hilfskontakte aus:

  • Der Kontakt NC 95/96 wechselt von "Geöffnet" zu "Geschlossen".

  • Der Kontakt NO 97/98 wechselt von "Geschlossen" zu "Geöffnet".

Nach einer Auslösung kann das Überlastrelais immer manuell zurückgesetzt erden. Nur Auslösungen aufgrund des thermischen Überlastschutzes können automatisch zurückgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Thermischer Überlastschutz.

So setzen Sie das Überlastrelais manuell zurück:

  • Drücken Sie mechanisch die Reset-Taste am Überlastrelais :

    • Auf der Vorderseite oder

    • Unter Verwendung des flexiblen Kabels LAD7305

  • Oder senden Sie eine elektrische Fernrücksetzanweisung mit dem Zubehör für elektrische Fernrückstellung LAD703●.

HINWEIS: Ein Auslösebefehl hat immer Vorrang vor einem Reset.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?