DOCA0189DE–05

Einbau der Kabelschuhe

Führen Sie die folgende Prozedur aus, um die Kabelschuhe an den Leistungsklemmen des Schaltschütz oder des Überlastrelais zu befestigen.
  1. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Schraube durch das Kabelschuhloch ein.
  2. Platzieren Sie die Kabelschuhe an den Leistungsklemmen des Schaltschütz oder Überlastrelais.
  3. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.

    Schaltschütz

    Überlastrelais

    Schraubenart

    Anzugsmoment

    LC1G115-225

    LR9G115-225

    Inbusschlüssel

    18±1,8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265-500

    LR9G500

    Innensechskantschlüssel

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    LR9G630

    Innensechskantschlüssel

    58±5,8 N•m (513±51.3 lb-in)

    HINWEIS: Es können auch zwei Kabelschuhe für die Netzanschlüsse installiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?