DOCA0189DE–05

Installation des Fernverschleißdiagnosemoduls

  1. Drücken Sie den Taster der Kappe oben am erweiterten Schütz.
  2. Ziehen Sie die Kappe oben auf dem erweiterten Schütz ab.
  3. Platzieren Sie das Fernverschleißdiagnosemodul auf dem Schütz und drücken Sie es nach innen, um es automatisch mit einem Klick zu verriegeln.
  4. Schließen Sie das Kabel an, um es mit einem Mausklick automatisch zu verriegeln.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?