DOCA0189DE–05

Montage der LC1G265-500 -Schaltschütze auf einer Platte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die LC1G265-500 -Schütze auf einer Platte zu montieren.
  1. Bohren Sie 4 Löcher in die Montageplatte. Maximaler Bohrungsdurchmesser: 6 mm (0.23 in.).

  2. Führen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Platte ein. Der Abstand zwischen der Montageplatte und der ebenen Fläche des Schraubenkopfs muss zwischen 6 und 14 mm (0.23 und 0.55 in.) betragen.

  3. Legen Sie das Schaltschütz auf die Kurzschraubköpfe.

  4. Ziehen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) mithilfe des Schraubendrehers PZ2 mit dem richtigen Anzugsmoment an.

  5. Führen Sie die beiden langen Schrauben (B) diagonal durch das Schaltschütz und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.

Schaltschütz

Anzahl der Pole

G

J

Schrauben

LC1G265-500

3P

45 mm (1.77 in.)

187 mm (7.36 in.)

M5

4P

90 mm (3.54 in.)

187 mm (7.36 in.)

M5

HINWEIS: Die Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang der Schütze enthalten.
HINWEIS: Das Schütz kann auch mit 4 langen Schrauben anstelle von zwei kurzen Schrauben und zwei langen Schrauben befestigt werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?